为什么选择霍尼韦尔楼宇智能服务综合方案?

霍尼韦尔智慧建筑服务优势

据统计,在设施生命周期内,75%的费用用于维护和运营,霍尼韦尔楼宇智能服务综合方案可大大提升楼宇性能,为您节约高达35%的运营和能源成本。

霍尼韦尔楼宇智能服务综合方案可大大提升楼宇性能,为您节约高达35%的运营和能源成本。作为一站式资源供应商,我们为您带来核心商业竞争力,最大程度优化系统正常工作时间,以提供您一个更安全、更舒适、更具生产力的工作环境。

延长设备使用寿命 、减少能源和运营成本

定期预防性维护是保持楼宇系统处于最佳运行状态的最好方式。即时的设备维修、经验丰富的工程师、系统更新、软件升级和新的技术确保楼宇平稳运营,增加客户资产价值。这些可以有效延长基础设施的使用寿命,优化能耗,减少运营成本,实现客户的商业目标。

改善能源需求管理及符合新的欧盟楼宇节能规范

能源技术优化组合指的是用的更少而不是买更便宜的。这是极具成本效益的智能解决方案,可以减少公用设施开支,降低碳排放量。霍尼韦尔的工程师可为您提供设备更新、升级和系统改善的建议,从而使您的楼宇管理更节能,并在能效措施(包括符合新颁布的环境立法、设备规范、行业法规和HS&E)与节俭的财政决策之间形成完美的平衡。

可评估的性能提升 、提升投资回报率(ROI)

霍尼韦尔可提供综合性服务、可评估的结果和让您放心的可靠技术,因此全球的楼宇管理人员都信赖霍尼韦尔。我们的解决方案可根据您的需求量身定制,减少向帮助平台发出不必要呼叫的数量,使您专注于手头工作。

霍尼韦尔的关键区别在于:

我们的服务运营团队是业内最大的客户支持网络之一,为您提供全球信赖企业的创新与专业技术。霍尼韦尔的服务专家技术熟练,受过综合培训,手握先进工具,掌握高端技术。他们的实际工程技术经验涵盖了商业设施、工业、政府和教育机构、医疗、关键基础设施……以及所有楼宇应用、类型和其组成系统。凭借100多年的专业经验,霍尼韦尔可以帮助客户测量并优化所有楼宇应用的性能—从机械和电气、供热通风和空调系统(HVAC)以及能源需求管理到最先进的安全、火灾探测和楼宇管理系统。从报告到结果,我们为客户提供可靠的、实时的、最优质的服务。

全球客户服务中心(GCCC)是霍尼韦尔客户服务的呼叫中心。经过培训的楼宇服务专业人员提供多语种服务,只需联系一个中心联络点,即可处理所有各种需求。通过霍尼韦尔在线服务,在线访问、记录服务需求、追踪响应和解决时间,极大节省您的时间,帮助您减少文书工作并提前做好规划。 相比其他服务解决方案公司,霍尼韦尔掌握业内的先进科技。而其结果就是无与伦比的客户服务体验。拥有霍尼韦尔的先进手持式工具和专业技术,我们的工程师拥有资源提供快速响应服务—快速诊断故障,提高问题一次性解决率。手持式计算机也可加速分派和服务输送过程,并利用完整的服务历史提供特定的工作信息。

来自霍尼韦尔,值得信赖的一站式资源的响应服务充分考虑专家的利益。我们楼宇系统的服务和创新技术已在全球不同设施中使用。我们的现场技术人员都经过认证和培训,且经验丰富。此外,他们得到霍尼韦尔建筑智能系统部(HBS)区域支持中心的支持,在远程诊断方面则有来自于全球技术援助中心的援助。霍尼韦尔建筑智能系统部(HBS)的高技能技术人员和工程师只要客户需要,就可随时到达现场。我们努力达到SLAs的要求,我们重视对客户的责任以及与您的合作关系。

联系我们

请填写下列表单,便于我们的销售代表联系您。


Top